This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353

Guru**** 2469160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265285/drv8353-drv8353

器件型号:DRV8353

您好!

我们正在  使用 DRV8353H 设计 BLDC 电机驱动器、并对 电源建议有几个问题

外部电源电压范围为18-75V、我们使用双电源配置、其中 VDRAIN 连接到外部电源、VM 连接到12-24V、以降低内部功率损耗。  

2*560 μ F , 100V 电解电容器和一个100uF , 35V(额定电压为 VM )-这是否满足局部大容量电容的要求? 我们的目标输出电流为15A、瞬时峰值为30A。

谢谢

纳杰玛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Najma、

    我建议通过 EVM 查看电容器的建议值。 这些可以用作粗略的指南。 具体的值将取决于您的电压纹波和特定应用、因此最好为电容器留出空间、以供将来测试使用。 另请查看 DS 部分、了解外部元件和大容量电容尺寸、以了解更多信息。 您是否会在设计中放置快速操作的1uf 电容?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我在 VM 和 GND 之间有一个0.1uf 和10uf 额定电压为 VM 的陶瓷电容器(本地)。  

    谢谢

    纳杰玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Najma、

    感谢您的确认。 重点是确保遵循特定于驱动器的电容器的 DS 建议、并将它们放置在布局中靠近驱动器的位置。

    对于较大的大容量电容器、您可以使用 EVM 作为指南、但具体的值将取决于电源的电压纹波、电流消耗、电路板设计等。

    此致!
    阿克沙伊