This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:寄生驱动电阻

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350, DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258694/drv8350-parasitic-drive-resistance

器件型号:DRV8350
主题中讨论的其他器件: DRV8328

大家好、我们的客户想知道 DRV8350在 MOS 导通时的寄生电阻。

数据表中似乎没有提到这一点。 你知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:  

    感谢您的提问。  

    让我来看看我们可能拥有的有关此器件寄生效应的任何数据。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、明浩、很抱歉耽误你的时间。

    我们通常明确定义的唯一寄生效应位于驱动器功率级外部、如 DRV8328/8329的示例图所示:

    这些是用户可能会影响的重要领域、通常应重点关注这些领域。  

    请告诉我、我是否能提供任何额外的说明或信息。

    此致、

    -约书亚