This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:具有压电式传动器的 DRV2700EVM

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1257340/drv2700-drv2700evm-with-piezo-actuator

器件型号:DRV2700

我正在尝试使用 DRV2700EVM 来驱动一个  具有3Hz 正弦波(输出电压-20V 至100V)的压电致动器(PI 的 P-602.3SL)。 在操作期间,我可以观察到 VBST 的下降,可能是因为升压进入过流模式。  

执行器的额定电流为3.1uF。 我尝试用相同的波形驱动一个3.3uF 电容器、没有发现任何问题。   

使用   DRV2700EVM 驱动传动器是否存在任何问题 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常不会、驱动传动器没有问题。 您能否仔细检查一下您设定的电流限制以及升压电感器是否可以支持您尝试消耗的电流? 请参阅第 8.2.1.2.3-4节

    谢谢!
    J·麦克弗森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我已经使用了一个标准  DRV2700EVM 与默认电流限制和电感器. 根据我的计算(数据表的第8.2.1.2.8节),通过执行器的电流应该是5.8mA 和电感器透视窗口在195mA .  而 EVM 的电流限制为2.4A  

    此致

    塞尔日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了澄清、您是否看到默认传动器的升压压降问题? 你原来的帖子让我相信你在使用外部执行器。 您是否可以在示波器上监控负载两端的电流和电压并分享这些结果、从而了解可能发生的情况。

    此致、
    J·麦克弗森