This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:当 ISEN 引脚连接至 GND 时询问操作

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1267100/drv8870-inquiry-about-operation-when-isen-pin-is-connected-to-gnd

器件型号:DRV8870

您好!

我的客户对 ISEN 引脚连接到 GND 时的操作有一些疑问。

他们了解到、如果 ISEN 引脚连接到 GND、则不使用 DRV8870功能的电流限制功能。

Q1)当 ISEN 连接到 GND 时、它是否仅会使3.6A 跳闸数百毫秒?

Q2)当 ISEN 连接到 GND 时、Itrip 值是否设置为3.6A?

   Q2-1)如果 Itrip 值设置为3.6A 是正确的、这是否意味着即使电机连续使用3.6A、电机驱动器也不会损坏?

Q3)如果在 ISEN 连接到 GND 时没有电流限制、那么如果电机消耗的电流超过3.6A、电机驱动器是否会损坏?

Q4)过流保护跳闸电平(3.7V~6.4V)和 Itrip 之间有什么区别?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    达到 ITRIP 后、会在 tOFF 时间内启用慢速衰减模式。

    如果电流超过过流抗尖峰脉冲时间(tOCP)的过流保护阈值、则将在 tRETRY 时间内禁用所有 FET。

    是的、如果 ISEN 引脚接地、则在达到 OCP 或 TSD 之前、峰值电流将达到3.6A 几百毫秒。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    客户希望更详细地阐明您在下面的答案。

    具有电流调节功能的7.4.1 PWM

    在上述情况下、即使持续从电机获取高电流、也会在2.2A 处重复跳闸、因此可以在2.2A 处控制电机电流。

    7.4.2无电流调节的 PWM

    在上面的例子中、可以理解、即使电机连续消耗高电流、也会以数百毫秒的时间提供3.6A、然后在 H 桥被禁用并由 OCP 或 TSD 关闭后大约3ms (tRETRY)后重复该过程。

    使用"PWM 不进行电流调节"持续消耗高电流时、即使持续重复 OCP 和 TSD、对 IC 也没有影响?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    是的、在第一种情况下(具有电流调节功能的 PWM)、电机电流将调节、并在2.2A 下跳闸。

    在第二种情况(无电流调节的 PWM)下、电机电流将不会调节、并以3.6A 跳闸。 任何电流超过3.6A (在任何情况下)达几百毫秒都将触发 OCP 或 TSD。 这将在短时间内保护器件不受来自浪涌或电机电源的电流尖峰的影响。  

    不建议长时间"连续"触发 OCP 或 TSD。 在建议范围之外运行可能会影响器件可靠性。  

    此致!

    大卫