请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS 主题中讨论的其他器件:DRV8305、
- inverter.model ='BoostXL-DRV8305';
- inverter.V_dc = 6-54; %V //逆变器的直流链路电压
- inverter.I_TRIP =? ; %Amps //跳闸最大电流
- inverter.rds_on =?; BoostXL-DRV8305的电阻大于/等于 Rds ON
- inverter.Rshunt =?; BoostXL-DRV8305的 Rshunt 等于%Ohm //
- inverter.CtSensAOffset =?; %计数// A 相的 ADC 偏移
- inverter.CtSensBOffset =?; %计数// B 相的 ADC 偏移
- inverter.ADCGain =?; %//由 SPI 调节的 ADC 增益系数
- inverter.EnableLogic =?; %// DRV8305使能引脚(EN_GATE)的高电平有效
- inverter.invertingAmp =?; %//同相电流测量放大器
- inverter.isenseVref =?; %V //逆变器电流检测电路的电压参考
- inverter.isenseVoltPerAmp =?; %V/放大器//每1A 电流的电流检测电压输出(Rshunt * iSense 运算放大器增益)