This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV8245S-Q1LEVM:如何修复 DRV8245S-Q1LEVM 未连接到 GUI 和 nFAULT 无法正常工作?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1267865/faq-drv8245s-q1levm-how-to-fix-the-drv8245s-q1levm-not-connecting-to-gui-and-nfault-not-working

器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

我们的团队最近发现、 近期发布的 DRV8245S-Q1LEVM 存在问题。  EVM 未能连接到 GUI、nFAULT LED 未在微控制器上显示 nFAULT 信号的状态。  这是由于电机驱动器的 nFAULT 布线未连接到 nFAULT LED 或运行 GUI 接口的 MSP430。  此问题仅适用于 PCB"MD048A"。  早期版本的 EVM (MD048E2或 MD048E1)不存在此问题。  它也不适用于 EVM 的硬件版本 DRV8245H-Q1LEVM。   

有一个新的 GUI 版本、该版本将允许 EVM 连接到 GUI 而无需任何硬件更改:  https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/ver/1.0.1/ 这将适用于 GUI 的在线云版本或本地安装的版本。  但是、未经对 EVM 进行硬件修改、nFAULT 信号仍将不会显示在 GUI 中。  

要解决此问题、必须在电机驱动器(U1)的 nFAULT 信号与 nFAULT 测试点(TP10)或接头跳线之间添加跳线。  下图显示了我们必须连接的两条曲线:

有两种简单的方法可以做到这一点。  您可以将一根导线从 R1的顶部焊盘连接到 TP10 (下图中的橙色箭头)。  或者、您可以用一根导线将 R1的顶部焊盘连接到 R3的左上焊盘(下面的蓝色箭头)。  这两种方法都将产生功能齐全的 EVM。  您还可以将跳线从电机驱动器的引脚26 (nFAULT)连接到电机驱动器上、但这可能比焊接到 R1更困难。   

请参阅下面的、了解应用于 EVM 的橙色箭头解决方案

我们正在努力将此修改应用于库存中的所有现有 EVM 并更正编译文件、以使此问题不会在未来的 EVM 编译中永久存在。