This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:SPI 控制示例代码?

Guru**** 2562110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265843/drv8462-spi-control-sample-code

器件型号:DRV8462

您好!

TI 是否提供通过 SPI 控制 DRV8462的示例代码?

谢谢。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    DRV8462EVM 是 DRV8462的一个示例。  

    https://www.ti.com/tool/DRV8462EVM#supported-products 

    TI.com 上提供了 EVM 的支持软件。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何代码库或示例函数可用于将 DRV8462与 MCU 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    遗憾的是、没有与 DRV8462相关的代码库或示例函数。 只有与 EVM 关联的固件代码。

    此致!

    大卫