请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z 我们希望内部 AVDD LDO 稳压器从大容量稳压器的5V 输出电压供电。
我们的设计包含稳压5V 电源。 是否可以将该源连接到 FB_BK 输入并停用降压稳压器、从而消除 LBK 和 CBK 元件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mariano:
如果 MCT8316Z 上未使用降压稳压器、您可以将 FB_BK 连接到外部5V 电源。 但是、您仍需要安装降压稳压器外部元件、不过、为了降低 BOM、我们建议使用22欧姆的小型 RBK 电阻器和22uF 电容器。 有关更多信息、请阅读 我们 有关8316系列降压稳压器的常见问题解答的原理图实践部分。
此致、
约书亚