This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834EVM:尺寸和放大器;高度?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1267475/drv8834evm-dimensions-height

器件型号:DRV8834EVM

大家好、

我的客户想知道  DRV8834EVM 的尺寸和高度。 如何获得这些信息?

此致、

山下耕太郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro-San:

    DRV8834EVM 的尺寸如下:

    长度:4500 mm

    宽度:5000毫米

    高度:15mm

    (从电路板顶部到最高元件的高度测量)

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    这些看起来是450mm x 500mm、不是4000mm x 5000mm、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro-San:

    抱歉、长度和宽度的测量单位为密耳、而不是毫米。  

    更正-  

    长度:114.3mm

    宽度:127毫米

    高度:15mm

    此致!

    大卫