This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:热评估器

Guru**** 1154960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1266510/drv8910-q1-thermal-estimator

器件型号:DRV8910-Q1

大家好、

您是否具有 DRV89xx-Q1的热估算器和 DRV814x/DRV824x-Q1的热估算器?

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VM 大约为12V、电流大约为0.3A 至0.4A。我假设热阻是根据 JEDEC 2s2p 条件仿真的、因此实际热阻与 D/S 值不同。 但我认为它太大了、无法流过高于电流的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中有一些计算。  很遗憾、我们没有专门的计算器。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我懂了。 感谢您的回答。

    此致、

    庄司