在 DRV8718的断电制动功能中、有以下四种配置方法使用该功能。 对于选项2:外部过压检测、如红色框中所示、分别添加了一个1m Ω 的下拉电阻器和一个10k Ω 的串联电阻器。
这里这两个电阻器的作用是什么? 如何计算该电阻器的电阻值? 例如、它是大于还是小于1m Ω? 它是大于还是小于10千欧? 
该器件的内容位于数据表的第52-53页、即8.3.8.2低 IQ 断电制动(POB、BRAKE)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 DRV8718的断电制动功能中、有以下四种配置方法使用该功能。 对于选项2:外部过压检测、如红色框中所示、分别添加了一个1m Ω 的下拉电阻器和一个10k Ω 的串联电阻器。
这里这两个电阻器的作用是什么? 如何计算该电阻器的电阻值? 例如、它是大于还是小于1m Ω? 它是大于还是小于10千欧? 
该器件的内容位于数据表的第52-53页、即8.3.8.2低 IQ 断电制动(POB、BRAKE)。
尊敬的 Link:
MΩ Ω 电阻器用作制动引脚的下拉电阻器、以降低低功耗睡眠模式下的静态电流消耗。 由于存在内部钳位电压、制动引脚可以通过齐纳二极管从电池电源接收逻辑高电平信号。 10 kΩ 用于在电池电源的高电平使能期间限制电流。
这些值是根据内部电压钳位以及引脚的阻抗匹配来配置的。 建议不要更改这些参数。
如果不使用断电制动、可以通过将制动引脚连接到 PCB 接地来禁用它。
电阻器值需要更改有什么具体原因吗?
此致!
大卫
尊敬的 Link:
MΩ 1k Ω 电阻器用于降低低功耗睡眠模式期间的静态电流消耗、从而确保长时间的最小功率损耗。 外部电阻器用于设置所需电压触发阈值并可进行适当配置。
齐纳二极管电压应相对于制动引脚的最大电压、即 VPVDD + 0.3V、可在数据表中找到。
随附了有关 DRV8718及其针对反电动势过压的集成保护功能的应用简报:
https://www.ti.com/lit/an/slla527a/slla527a.pdf
此致!
大卫
您好,David,
非常感谢您的答复和支持。
在我的理解下、选项2的工作原理是:当外部齐纳二极管反向导通时、内部齐纳二极管会将制动引脚钳位到高电平、此时将启用断电制动功能。 因此我认为电压阈值由外部齐纳电压决定。 但根据你的描述,我的理解似乎是错误的。
在您的第一次答复中、您说不建议更改这些电阻器的阻值。 如果我可以更改这些值、那么电压阈值与外部电阻值之间的关系是怎样的? 如果我要将触发阈值设置为20V、应该如何计算外部电阻器的电阻? (这只是一个示例)
此致、
链接
尊敬的 Link:
感谢您的提问。 让我跳到这个讨论中。
1) 1)如果您可以使用~30V 触发阈值、请使用选项1 (制动引脚保持未连接/HiZ)作为数据表第51页上的选项1。

2) 2)如果您希望具有~20V 的阈值、则可以使用选项2配置。 那么、我们需要注意制动引脚 VIH/VIL。

当 PVDD<20V 时、制动引脚应小于0.6V。 PVDD>20V 时,制动销应大于1.8V 以达到您的目标。
一个示例是具有~20V 的齐纳二极管、如下所示。 如果 PVDD 低至~15V、则没有电流进入 EXT_R (1m Ω)、因此制动引脚应低于0.6V。 如果 PVDD 为~22V@25C、 齐纳二极管在 EXT_R 上提供一些电流、则 EXT_R 上的电压应高于1.8V。 因此、制动引脚电压也会高于1.8V。


此致
森田真也
尊敬的 Shinya:
感谢您的全力帮助。 我还有几个问题:
1.关于外部电阻器,为什么它们的电阻值是1兆欧和10千欧?
2. 仍然是前面的示例,假定没有 EXT_R (1M Ω),如果 PVDD 低至~15V,也没有电流进入 EXT_R2 (10k Ω),则制动引脚也低于0.6V。 如果 PVDD 为~22V@25C、则在电流通过 EXT_R2 (10k Ω)、然后流过内部1Mhom 电阻器后、制动引脚的电压似乎达到1.8V。 EXT_R (1m Ω)和 EXT_R2 (10Kohm)的作用是什么?
再次感谢您所做的一切。
此致、
链接
HiLink、
感谢您的提问。
1.当外部齐纳二极管开启时,这个10m Ω 的 齐纳电流会产生电压。 如果该电阻太小、齐纳电流可以对 BRAK 引脚的 VIH 产生高电平。
10Kohm 是齐纳二极管和 BRKAE 引脚输入端的10ohm 之间的软隔离。

2.实际上10兆欧+ 10千欧并不是临界值。 正如您所指出的、您可以让它在不使用10m Ω+ 10Kohm 或其他方式的情况下工作。 10ohm + 10Kohm 就是工作的示例。 将 Didoe 直接连接到制动引脚、DRV 可能有大电流从齐纳二极管流入制动引脚。 具体取决于齐纳二极管特性。 这样可以限制流入制动引脚的电流和制动引脚上的电压-比直接连接更安全。
如果您想为外部电路选择其他方式、则可以。
此致
森田真也