This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:DRV8844电流检测功能无法正常工作的问题

Guru**** 2559060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1268467/drv8844-drv8844-current-sensing-function-not-working-issue

器件型号:DRV8844

您好  

为了使用 DRV8844的电流检测功能、我们设计并测试了一个电路

由于测试的结果、不是在0.05欧姆的分流电阻下测量电流、而是在输出运行

此外、即使移除0.05欧姆的分流电阻、输出也会工作。

您能告诉我原因是什么吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿徐、

    我不确定如何解释您的电容器值、我认为您 的电容器值是正确的、但我希望确保:您的 CP1-CP2电容器是否为0.01uF、VCP 是否为0.1uF?

    如果您想从外部监控电流、可以使用这些感应电阻器。  该器件 没有 内置电流控制功能、  

    请参阅下面的方框图、了解如何为其布线以进行 低侧电流检测

    此致、

    雅各布