This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110调试探针

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265939/xds110-debug-probe

你(们)好。

我正在使用 TI 的 XDS110调试探针。  我的问题是、某些 PCB 未检测到调试、而某些 PCB 会检测到。我无法预测该问题。请尽快帮助我。

第一个问题是对话框上方。

这是第二个问题。

但这个问题不是来自某些 PCB。我的 问题是、这是调试器问题或 PCB 问题。如果这个 PCB 问题是如何处理这个问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您使用我们的 XDS110调试探针并就该问题与我们取得联系。

    在您遇到的第一个问题时、通知会告知我们无法检测到目标板的电源。  在第二个问题上、通知告诉我们目标 MCU 未对调试探针提供正确的响应。 因此、在这两种情况下、目标板可能都有硬件问题。

    您 提到 在某些 PCB 上可以很好地检测到 XDS110。 这是否意味着在这些板上、XDS110在连接目标板 MCU 时可以正常工作、并可以执行代码下载和调试?  如果为真、则调试探针和目标板可能 没有问题。

    然后、您可以使用电路板调试端口引脚的接地电阻上的万用表进行检查、并将其与如此好的目标板上的进行比较。 如果没有明显的区别、则将其连接到 Debug Porbe 以进一步检查。 否则、请先检查差异的原因。

    有关使用 XDS110调试探针的更多详细信息、请在此处查看其用户指南: XDS110调试探针(TI.com.cn)

    此致、

    杰罗姆·尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于您的第一个问题,通知告知我们无法检测到您的目标板的电源。  在第二个问题上、通知告诉我们目标 MCU 未对调试探针提供正确的响应。 因此、在两种情况下、目标板都可能有硬件问题。

    是的、我同意。

    您 提到 在某些 PCB 上可以很好地检测到 XDS110。 这是否意味着在这些板上、XDS110在连接目标板 MCU 时可以正常工作、并可以执行代码下载和调试?  如果为 true、则调试探针和目标板可能 没有问题。

    Tom -由于此问题仅出现在某些主板上、因此我认为这是受影响主板的硬件问题。  您希望与 XDS110配合使用的是哪个器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我将检查我的硬件 PCB 板。

    它解决了我的问题。谢谢