This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:使用 DRV8350HRTVT 单独控制3个半桥

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1268274/drv8350h-evm-using-the-drv8350hrtvt-for-individually-controlling-3-x-half-bridges

器件型号:DRV8350H-EVM

您好!

我想知道将 DRV8350HRTVT 用作半桥驱动器、甚至是全 H 桥驱动器是否存在任何问题。 我猜测、如果将该驱动器用作3个独立半桥驱动器、则最大开关频率将会降低、因为高侧电荷泵必须增加其输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    如果不使用 DRV8350HR 进行典型的三相 BLDC 换向、由于每个半桥相位的独立性、它可用作半桥或全桥驱动器。

    如果以这种方式使用器件、则应按照  此处和此处 (第5部分)的两个 E2E 帖子来处理任何未使用的输入/相位。

    请告诉我、我是否可以提供进一步帮助或澄清任何内容。

    此致、

    -约书亚