This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:电机驱动器论坛

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1267965/drv8353-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8353

你好

我要使用 DRV8353FS。 我需要尽可能简化 BOM。 您能否告诉我在 SDO 上使用10K 上拉电阻器是否可行、或者我必须使用1K 电阻器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirza:

    可使用10K 上拉电阻器来代替1k。 我们通常建议使用1k-10k、因此只要处于范围内就可以。

    此致、

    -约书亚