This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:OUT 短路 OLA

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1266929/drv8245-q1-out-short-ola

器件型号:DRV8245-Q1

您好~客户在测试中开路短路、并报告了奇怪的案例。

当正常运行期间将一个 OUTx 短接至 GND 时、触发 OLA 故障。

尚不清楚在将 OUTx 短接至 GND 时为什么会触发 OLA?

下面是寄存器设置。

命令       0x89

配置1      0x90

CONFIG2      0x20

CONFIG3      0x47

CONFIG4 0x04       

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许真锡

    为了更好地理解问题、我有几个问题:

    是否存在负载?

    如果有负载、则配置是什么(高侧、低侧、全桥)?

    负载电流是否高于 IPD_OLA 电流?

    当输出未接地(正常运行)时、是否仍然存在 OLA 故障?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~ David。

    请参考我的反馈。

    是否存在负载? ->是的、在工作状态下、将一个 OUTx 短接至地。

    如果有负载、则配置是什么(高侧、低侧、全桥)? ->全桥、  

    负载电流是否高于 IPD_OLA 电流? ->是的、负载电流为300mA 且高于 IPD_OLA。

    当输出未接地(正常运行)时、是否仍然存在 OLA 故障? ->不对、当 OUTx 短接到地时、预期会发生 OCP 故障、但发生了 OLA、这就是我询问的原因。 正常运行没有 OLA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许真锡

    请给我24小时来进一步了解这一点。  

    当我知道更多的时候,我会回到你的身边。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许真锡

    可以出于各种原因触发 OLA 或 OCP。 将 OLA 触发器置于所述参数下并非意外。 通过在活动状态期间首先触发 OLA、只会保护器件免受可能的误配置的影响、不一定意味着"开路负载"。 在全桥模式下、如果器件在 OUT2处短路、来自 PWM 开关的电流尖峰可能会触发 OLA 故障。 用于短路输出的导线的电感也可能会在触发一个故障而不是另一个故障方面发挥作用。

    可以将 OLA 视为引发的第一个"标志"、不一定意味着"开路负载"。 确定故障发生的最佳方法是运行离线诊断测试。  

    此致!

    大卫