This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:帮助设置

Guru**** 2560860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1266796/drv8245s-q1levm-help-setting-up

器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

大家好、我刚刚解封了此模块并将其连接到我的 PC 和12V PSU。

绿色的 VM LED D3亮起、绿色的 PWR LED D6也亮起、但未亮起。

连接器 J7中有一组引脚、但其中任何引脚上都没有跳线、且包装盒中未包含任何跳线。

我尝试用一小段绕线方式连接 J7上的两个3V3引脚、D7亮起、D2开始闪烁。

我是否要连接所有这些链接,使其与 GUI 软件一起工作?如果是,这些链接应该已经包含在包装盒中,因为包装中没有:-(

谢谢