This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:在分度器模式下使用 xVREF 控制跳闸电流

Guru**** 2557870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1268553/drv8834-controlling-trip-current-with-xvref-under-indexer-mode

器件型号:DRV8834

大家好、

当在分度器模式下使用 DRV8834驱动步进电机时、是否支持使用 xVREF 控制 IFS?
我的客户希望使用它根据电机的驱动或停止状态来主动控制跳闸电流。
不过、由于表4中列出了内部 DAC 的基准电压调节、但我不确定它是否支持我的客户想要的功能。

此外、如果 TI 针对以下要求有任何其他电机驱动器建议、请告知我。

步进电机要求:
电感电阻:40Ω+/- 10%
步进数:64微步进
最大速度:1320pps (1-2相励磁)
最大输入电压:5.5V
额定电压:4.6V
最小电压:4.0V

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    是的、为了在分度器模式下使用微步进控制、STEP 引脚会调整微步进的电流调节电平。 在 STEP 输入的每个上升沿、分度器将移动到表4中的下一个状态。  

    然后、满量程电流由 RISENSE 和 VREF 进行调节。

    DRV8834最多只包含1/32步长、您的客户似乎至少需要1/64步长。

    TI 提供各种支持1/256微步进的解决方案。 这些解决方案大多数满足的最低电压为4.5V、可通过以下链接找到。

    https://www.ti.com/motor-drivers/stepper-driver/products.html#2894=256& 

    此致!

    大卫