This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:数据表中可能存在印刷错误

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265968/mct8329a-there-is-a-possibility-of-a-typographical-error-in-the-datasheet

器件型号:MCT8329A

您好!

正如 MCT8329A 数据表所示、对齐为 C 相>B 相激励。已在定制板上检查了对齐模式的当前方向、该方向为 C 相>A 相。数据表中可能会出现印刷错误。

请检查。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    使用 MCT8329AEVM 并测试对齐模式后、   观察到 C 相-> B 相激励的数据表说明。 在对齐模式阶段 A 保持高阻态。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    我检查了波形、发现 A 相未处于高阻抗状态。 我们希望获得有关可能因素的建议。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    今天是美国的假期、但我们的目标是在一周结束前与您联系。

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    您有任何更新吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您能否提供 GHC、 GLB、 B 相电压和 SOx 的采集数据、以及    启动时 GHC、GLA、A 相电压和 SOx 的单独采集数据?

    此致、

    约书亚