This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:连接问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1269191/mct8329evm-connection-problem

器件型号:MCT8329EVM

大家好、

我的客户正在使用 MCT8329EVM。

它们过去用于成功连接 EVM 并执行一些测试、但现在无法连接 EVM。 以下是相关说明:

1.上电时 nfault 会亮起;

2.插入 USB,打开 GUI , D13会亮起,但 D14不会;

3.可以在重新连接时连接 EVM,但 点击"Reading Registers"时,EVM 将断开连接。

即使更换另一台计算机,也会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    1.客户是否可以检查器件 PVDD 和 AVDD 引脚上的 PVDD 电压和 AVDD 电压是否分别大于 V_PVDD_UV 和 V_AVDD_POR?

    2.如果将新的 MCT8329器件放置到 EVM 上,这些问题是否仍然存在?

    此致、

    约书亚