请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8244-Q1 应用团队您好:
我对 DRV8244HQRYJRQ1有疑问。
(1) 下图中的 PIN4 (VM)、PIN5 (OUT2)和 PIN7 (GND)被标记为绿色块、以查看这三种尺寸是否与上面的一样或者它们是否都不同?
(2) PIN7 GND 和下面黄色块标记的焊盘之间的距离是多少?
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
应用团队您好:
我对 DRV8244HQRYJRQ1有疑问。
(1) 下图中的 PIN4 (VM)、PIN5 (OUT2)和 PIN7 (GND)被标记为绿色块、以查看这三种尺寸是否与上面的一样或者它们是否都不同?
(2) PIN7 GND 和下面黄色块标记的焊盘之间的距离是多少?
谢谢!

嘿、Roy、
我会使用1.58。
另请注意、您可以在此处下载 CAD/CAE 符号和尺寸: https://www.ti.com/product/DRV8244-Q1#cad-cae-symbols
此致、
雅各布