This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8701

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265665/drv8701-drv8701

器件型号:DRV8701

你好

 

我完成了原理图和布局

 

请帮助我查阅我的光绘文件和原理图

 

谢谢!

 

伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya:

    我可以查看您的原理图和布局。 您能否共享设计? 如果您不希望在公共论坛中分享、可以给我私人发送一封包含设计原理图和光绘文件的邮件。

    此致、

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴勃

    感谢您的快速响应、

    我在您的"专用"-原理图、Altium 布局和 Gerber 文件中有附件

    请确认您获得了所有需要的信息、您的输入对我来说非常重要

    谢谢!

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴勃罗,我发送给私人"邮箱"的所有信息,你得到了吗?

    请确认您拥有所有信息。

    Br

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您的消息。 我今天会回顾一下、并很快通过私人消息提供反馈。

    -巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iiya、您好!

    我通过私人消息提供了反馈。 我要将该主题标记为已结束。 如果需要进一步讨论、我们继续以私人消息进行讨论。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特