This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:整个封装

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1264363/drv10983-through-whole-package

器件型号:DRV10983

我们更喜欢使用标准 HTSSOP 封装的通孔封装、是否有可用的封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    遗憾的是、我们没有 DRV10983的穿孔封装。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要在内部制造驱动器 PCB。 我们的功能可以支持传统的 PCB、但不支持 HDI PCB。 你有什么建议吗?

    例如、是否有任何安装套件可以进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不建议安装套件、因为我们建议将 IC 散热焊盘与 PCB 接触以进行散热。 很遗憾,我没有其他建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以用  PCB 作为散热器,有没有定制的 PCB 设计建议,我是说面积,形状...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们为 DRV10983提供的两个参考 PCB 设计。 可以从"设计文件"部分下载 PCB 文件。  

    https://www.ti.com/tool/DRV10983EVM

    https://www.ti.com/tool/DRV10983EVM-TB

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了两个设计、并需要确认一点:DRV10983使用 GND 平面进行散热。 实际上、我可以在一个 PCB 层中实现整个设计。 不过、从散热的角度来看、我们是否需要两侧的 GND 平面来散热? 或一侧足够了吗?

    电路板尺寸为50 x 60 mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不需要 PCB 的两侧都来散热、但如果器件消耗大电流或 PCB 尺寸太小、我们可能会看到 IC 的温度显著升高、从而触发过热关断故障。