This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:与低电感电机配合使用

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1269981/drv8329-use-with-low-inductance-motor

器件型号:DRV8329

DRV8329是否能够直接驱动低电感电机(~20uH)? 如果不是、除了添加额外的电感器来增加负载电感之外、是否有正常的权变措施能够解决此问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    只要驱动器的 PWM 频率保持足够高、以便在平衡功率损耗的同时更大限度地减少电流纹波、DRV8329就应该能够驱动20uH 低电感电机。 建议的最大 PWM 频率为200kH、但我要提醒大家、要先计算电机的必要参数/要求。

    如果我能提供任何其他信息或说明、请告诉我。

    此致、

    -约书亚