This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:CPH 和 CPL 之间连接的电荷泵电容器的值。

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1269857/drv3256-q1-value-of-charge-pump-capacitor-connected-between-cph-and-cpl

器件型号:DRV3256-Q1

应用原理图提到了在 CPH 和 CPL 端子之间使用470nF 电容器。

提高该值的影响。 我感兴趣的范围是470nF 到1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的提问! 470nF 电容值是 根据电荷泵设计确定为最佳值的电容值、因此我不建议更改该值。 这个电容被用来补充电荷泵电容、所以电容值的增加将 增加为电容充电所需的时间、同时也增加涌入电流。 选择470nF 值作为 CPH-CPL 电容器的最佳值。 如果您还有其他问题、请随时联系您的 FAE 以进一步讨论。 由于此器件受 NDA 保护、因此哪些内容可以在公共 E2E 上讨论。

    此致、

    安东尼·洛迪