This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:为 EVM 板通电、连接了电机、但电机不会旋转

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315EVM, MCF8315A, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1270310/mcf8315evm-powered-up-evm-board-with-motor-connected-but-the-motor-will-not-rotate

器件型号:MCF8315EVM
主题中讨论的其他器件: MCF8315AMOTORSTUDIO

调试该问题的主要方法是什么?

我已经按照 MCF8315EVM 用户指南 sllu362.pdf 文档第3节第8项的说明、重新检查了所有连接并设置了跳线和开关。第8项指出、电机应在电位计 R4旋转时旋转。  对我来说没有发生任何事情。  当我使用一个示波器来查看电机信号 A、B、C 时 、这些线路为0V。

VM - 24V

VBK = 5V

AVDD = 3.26V

DVDD = 1.54V

我是否需要对 MSP430进行编程或者它是否已经过编程?

我正在尝试驱动 Maxon EC32 6W 339265电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1. LED D7是否亮起?
    2. 您使用的是 MCF83215A_GUI 1.0.1版还是 Motor Studio GUI?
    3. 旋转 R4电位计时、Algorithum_State 是多少?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. LED D7是否亮起?  是
    2. 您使用的是 MCF83215A_GUI 1.0.1版还是 Motor Studio GUI?  我使用的是 MCF8315A_GUI V1.0.1。
    3. 旋转 R4电位计时、Algorithum_State 是多少?   电机_IDLE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果 D7亮起、则表示您 已经加载了要用于近期发布的 Motor Studio GUI 的固件的 MCF8315AEVM。 请使用此 GUI 尝试旋转电机。

    Motor Studio GUI 可从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/MOTORSTUDIO#downloads

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已下载并运行 Motorstudio 、但电机仍无法运行...

    Altorithm 状态为 MOTOR_MPET_FAULT

    故障

    控制器故障

    MPET_IPD_FAULT

    当我点击"Clear Faults"时、故障显示大约一秒后又再次出现  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 MotorStudio、 我通过反复试验发现、如果在设置页面中预加载"电机参数"、我可以使电机旋转。 耶!

    但 MPET 似乎无法估算或测量 MPET 结果。

    对电机无法启动时如何前进进行某种解释会有所帮助。

    我会将此问题标记为已解决、因为我已要求电机旋转。  我将为使用 MotorStudio 创建一个新问题,