This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706S-Q1EVM:无法将 GUI 连接到评估板

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706S-Q1EVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1269302/drv8706s-q1evm-unable-to-connect-gui-to-eval-board

器件型号:DRV8706S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我准备了 DRV8706S-Q1EVM 评估模块。 我尝试将其连接到 GUI、但它无法正常工作。 设备似乎已正确连接-->显示在串行端口配置(GUI:COM3 (FTDI) 115200)中。 使用12V 为电路板供电、状态 LED 在闪烁。 在插入 USB 后 GUI 也会自动尝试连接-->结果:硬件未连接。

 

评估板直接从 TI 订购(密封日期:03-10/23)。 GUI 版本是 TI 网站上提供的最新版本。 我还在不同的笔记本电脑(Win11和 Win10)上试用过它。

 

有人有什么想法吗?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theodor:

    您是在云中使用 GUI 还是从网站下载 GUI。 如果您尚未尝试、可以尝试基于云的 GUI:

    DRV87xx_DRV8106-Q1EVM-GUI (TI.com)

    此致、

    基尔蒂·库马南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Theodor、  

    您是否通过点击"File"、"Program Device"来更新 EVM 上的固件? 可能已进行固件更新、如果 GUI 和 FW 版本不匹配、则可能会导致其无法连接、具体取决于所做的更改。  

    您是否点击了右侧的相应变体选择器框?  GUI 通常会尝试从此主屏幕进行连接并失败、但如果您选择型号则会成功。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提议。 我已经尝试过它,但它是相同的情况。

    此致、

    theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试更新固件、但未成功。

    我还使用 变体选择器尝试过它、但它卡住。

    我还在第二个评估 PCB 上尝试了它、但也没有成功。

    所有电压看起来都正确。 LED D5闪烁、LED D4亮起、LED D3亮起。 我可以看到已连接 COM 端口。

    是否缺少一些跳线、手册中没有显示该跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Theodor、

    很抱歉您遇到了这些问题。  哦、我对更新固件的缺点、我没有意识到此 EVM 需要外部 MSP-FET 来更新它。  不必担心固件更新、应该不需要。

    您是否可以尝试从此处安装 FTDI 驱动程序?   https://ftdichip.com/products/ft232rl/#tab-drivers_tab 不是必需的、但有时会修复。   

    该 EVM 上没有丢失的跳线进行通信。   

    您还可以尝试另一种方法、即打开较旧版本的 GUI - https://dev.ti.com/gallery/search/DRV87xx_DRV8106-Q1EVM?s=pushed_at:desc 、如0.5.4

    实际上、您能否确认您尝试了哪个版本的 GUI?  看起来是1.2.2是最新: https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV8x06_DRV8705-Q1EVM-GUI/ver/1.2.2/

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    安装驱动程序并完成实际 GUI 的新安装后、它会工作。 此外、我还必须将波特率降低至9600。

    非常感谢。

    此致、  

    theo