This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:查找最新的 FOC BLDC 驱动器

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259503/drv8304-looking-for-latest-foc-bldc-driver

器件型号:DRV8304

您好!
我正在寻找用于6S 和12S LiPo 应用的最新 BLDC FOC 驱动器。 查找有关评估板(如果有)的部件建议。  
谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SAERO:  

    感谢您查询我们的论坛。  

    您能否为您的应用提供任何所需的其他驱动器规格、以帮助缩小选择范围?

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无传感器、FOC、正弦波、6S 电压和12S 电压(独立设计)。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息!  

    会尽快给出合适的建议。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SAERO:  

    很抱歉这么长时间的延迟!

    我不知道您是否仍在寻找无传感器 FOC 驱动器、但我可以建议将 DRV8305 用于需要更详细诊断的应用、并将 DRV832x 系列用于更高功率应用(最大65V)。 两个驱动器对于 FOC 设计都应令人满意。

    很抱歉耽误您的时间、祝您设计顺利。

    此致、

    -约书亚