This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:MOS 驱动外设电路设计问题

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1270194/drv8301-mos-drive-peripheral-circuit-design-issue

器件型号:DRV8301

大家好、

客户想知道为什么下面2个设计未包含在数据表 和开发板的建议设计中:  

1) 1)栅极电阻器为关断电流提供了一个低电阻泄放路径、并可以减少关断时间。

2) 2) MOS GS 极点之间的并联电阻为 GS 结电容放电提供了路径并防止误导通。  

您能帮助 检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    我认为、虽然添加/配置了很多有用的电路、但我们在数据表中并未详述每个可能的设计。 如果用户希望实施外部电路来满足其应用、材料、空间和成本需求、我们将保留各种选项供其选择。 如果存在正常运行所需的任何外部电路、数据表和设计资源中会列出该电路。  

    希望此信息对您有所帮助、如果我能进一步澄清、请告诉我。

    此致、

    -约书亚