This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:开关压电驱动器可以在185MHz 85V 的电压下驱动?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1270547/drv8662-witch-piezo-driver-can-drive-at-185mhz-85v

器件型号:DRV8662

DRV8662可以在185 MHz 和85V 下完成工作? 还是与其他部件一起、您能忍受?

它用于驱动雾化器压电式。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Francois:

    我们的压电式驱动器专为音频频带应用而设计。 遗憾的是、我们的任何器件都不支持 MHz 应用。

    此致、
    J·麦克弗森