请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8825 大家好、
使用 DRV8825驱动步进电机时、它不输出正常的方波、而是在方波下降的方式上产生尖峰、如以下波形所示:

客户会擦除软件并正常加电、在 STEP 信号上提供频率信号、DIR 上的值是固定的、但输出波形是相同的。 因此问题应该与软件无关。
以下是 SCH 和 PCB 布局、您能否帮助了解导致该问题的可能原因?







您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。
此致、
切里