This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:电机驱动器论坛

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8886AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271363/drv8886at-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8886AT
主题中讨论的其他器件:DRV8889-Q1

您好!

我知道器件基本上受到短路保护。 但是、驱动器是否也在其输出端对地短路保护?

非常感谢

平尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heimo、

    通常是的、器件会在这些情况下保护自己。

    您可以查看   DRV8889-Q1等汽车级驱动器的功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 数据、DRV8886AT 的行为可能相似。   

    我还建议查看 DRV8426、它是比 DRV8886AT 更新的电机驱动器、具有更好的价格点并可能略有改进的功能。   

    此致、

    雅各布