This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:反电动势过高

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271165/drv8837c-reverse-emf-is-too-high

器件型号:DRV8837C

大家好、

使用 DRV8837C 驱动有刷直流电机时、电机的反电动势可瞬间达到30V 以上、从而对电机造成损坏。 您能帮助分享一下可以采取哪些措施来避免这种情况吗? 或需要什么额外的电路? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    应用手册 提供了一些防止 BEMF 过压的解决方案。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    巴勃罗·阿梅特