This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:复位 μ µC -建议

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1268757/mcf8316a-reset-the-c---recommendations

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8315A

对于重置 MCF8316A、有什么建议?

µC 需要一种方法来重置 IC、以防它通过 I2C 没有响应、或在重置控制 I2C 的 μ C 后进入未定义状态。

最好不要切断 MCF 的 VM 高能量电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我需要一些时间来研究这一点。 我会争取在下周星期二之前得到您的答复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果您在特定时长内发送到许多 I2C 命令后发生勘误、导致器件卡滞时尝试复位器件、则很遗憾、这只能通过重启器件来解决。

    如果 MCF8315A 满足您的系统要求、我建议您选择它、因为该器件不会出现此问题。 如果您不能改用 MCF8315A、我们还将很快推出 MCF8316C 器件、它不会包含此勘误表。  

    此致、

    约书亚