请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 大家好、
客户想要在不同温度(-40°C、25°C、105°C)下检查 DRV8889-Q1的电流调节精度、您能帮助检查并分享该规格吗?
谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户想要在不同温度(-40°C、25°C、105°C)下检查 DRV8889-Q1的电流调节精度、您能帮助检查并分享该规格吗?
谢谢、此致、
将会