请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8251 主题中讨论的其他器件:DRV8812
大家好、我有两个问题。
断电时、是否存在 H 桥 FET 因驱动器内的升压电路电容器中的剩余电荷而开启的模式?
(问题的背景)
在 DRV8812/8813中、在某种模式下、由于电荷泵电容器中的剩余电荷而关闭电源时、电机端子会短路(FET→导通)。
您能告诉我 MAX 值吗? (Tdead、Trise、Tfall)