This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:用于计算开关损耗的单位

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271991/drv8244-q1-units-for-calculating-switching-losses

器件型号:DRV8244-Q1

关于数据表7.5.14注释(4)中的开关损耗公式、每个变量的单位是什么?
示例) PSW [W]、ILOAD [A]等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo-San:

    在下面的电源开关损耗公式中、单位如下:

    VVM:V

    Iload:A

    fPWM:kHz

    SR:V/us

    PSW:W

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 先生。
    感谢您的答复。

    基于上述、我使用 DRV8244-Q1 (VQFN-HR、具有 PWM、直流)计算得出

    13.5 x 4 x 20 x 13.5/23 = 633.9W

    我的计算结果是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo-San:

    频率以 kHz 为单位、压摆率为 V/us、因此开关损耗应小得多。

    PSW =((13.5V)(4A)(20kHz)(13.5V))/(23V/us)= 0.6339W

    此致!

    大卫