This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:drv8962

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272284/drv8962-drv8962

器件型号:DRV8962

您好  

此表 7-3 定义了快速和慢速衰减的选项另一方面、另一个表 8-1包含不同的定义(Brake、Brak*和 Coast)这些选项之间的区别是什么、我是否可以将其用于驱动单个 BDC 电机?

谢谢  

邵逸   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shai:

    此表 7-3 定义了快速和慢速衰减的选项另一方面,另一个表 8-1具有不同的定义(Brake、Brake *和 Coast)这些选项之间有何差异

    慢速衰减和制动 这两个术语含义相同、快速衰减和滑行这两个术语也含义相同。

    您可以在以下应用手册中详细了解电流再循环和衰减模式: https://www.ti.com/lit/an/slva321a/slva321a.pdf?ts = 1695170713255

    Unknown 说:
    我能用它来驱动单个 BDC 电机吗?

    可以。  DRV8962能够驱动 多达四个螺线管或阀门、一个步进电机、两个有刷直流电机、一个 BLDC 或 PMSM 电机以及多达两个热电冷却器(珀耳帖元件)

    此致、  

    亚拉