This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:我们是否可以在不对 DRV3256-Q 进行编程的情况下获得 PWM 栅极信号

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3256-Q1, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271837/drv3256-q1-can-we-get-the-pwm-gate-signals-without-programming-the-drv3256-q

器件型号:DRV3256-Q1
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

DRV3256-Q1是一款可编程栅极驱动器、我的问题是 我们是否可以在不 通过 SPI 对 DRV3256-Q1进行编程的情况下获取 PWM 栅极信号 (我们关心的是不熟悉可编程栅极驱动器、我们最初在系统中介绍基本的栅极驱动器功能、然后按顺序启用这些功能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemanth:  

    对于此受保密协议限制的器件、我们只能在 e2e 论坛上公开分享哪些内容、但我们的团队将在本周内跟进后续步骤  

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hermanth、

    不幸的是、操作 PWM 和栅极输出需要 SPI 通信。 您至少需要以下各项:

    寄存器 IC_CTRL_1包含 ENABLE_DRV 位、必须将该位写入高电平才能启用栅极驱动输出。

    此命令可由任何 MCU 甚至 USB2ANY 发送、您可以在 TI.com 上订购

    此致、

    -亚当