请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3256-Q1 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
DRV3256-Q1是一款可编程栅极驱动器、我的问题是 我们是否可以在不 通过 SPI 对 DRV3256-Q1进行编程的情况下获取 PWM 栅极信号 (我们关心的是不熟悉可编程栅极驱动器、我们最初在系统中介绍基本的栅极驱动器功能、然后按顺序启用这些功能)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV3256-Q1是一款可编程栅极驱动器、我的问题是 我们是否可以在不 通过 SPI 对 DRV3256-Q1进行编程的情况下获取 PWM 栅极信号 (我们关心的是不熟悉可编程栅极驱动器、我们最初在系统中介绍基本的栅极驱动器功能、然后按顺序启用这些功能)。