This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243S-Q1LEVM:如何判断器件是否是预采样器件?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272323/drv8243s-q1levm-how-to-tell-if-the-device-is-pre-sample-device

器件型号:DRV8243S-Q1LEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1

大家好、

我的客户回复说、他们使用 DRV8243-Q1 EVM 功能来指示短路问题或开路问题、但该器件不支持该功能。 因此我想检查 EVM 上的器件是否是预先采样的器件、它没有此功能。  您能否向我们展示如何分辨器件是否为预采样器件?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们检查了器件以 P 开头、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    您拥有的是哪个版本的 EVM? E2或 A? 您可以检查 MD0xxx 标签。  

    此 EVM 已发布且具有量产版本器件、除非您在发布之前获取 EVM。

    此致、

    巴勃罗