This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411AEVM:适用于 Macbook 的 EVB

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8411AEVM, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271966/drv8411aevm-evb-for-macbook

器件型号:DRV8411AEVM
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306

未识别 DRV8411AEVM 硬件。 我们正在使用 Macbook。  

使用 Mac 评估我们的 EVM 是否有任何变通办法或顾虑?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关该问题的更多信息? EVM 是否未连接到 GUI 或 PC 未识别 USB 输入?

    如果 PC 识别 EVM、则应该能够在设备管理器(或 Mac OS 中的等效程序)上看到这些 COM 端口。

    您的 PC 是否识别该 EVM? 如果未 安装、很可能意味着 EVM 驱动程序未正确安装。

    此致、

    巴勃罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子商务可以在设备管理器中识别 MSPM0L1306电路板。 但它无法识别 DRV8411AEVM。

    您能建议如何安装用于 DRV8411AEVM 的驱动程序吗?

    嵌入 CMSIS-DAP 的 XDS110是 MSPM0L1306电路板、供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JDJ:

    您可以从以下站点下载 FET 驱动程序: https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

    MSPM0板的驱动器可能与 MSP430 FET 驱动器不同

    安装 FET 驱动器并尝试在之后连接。 请在安装后重新启动您的 PC。

    此致、

    巴勃罗