This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:如何在闭环模式中执行速度控制?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272252/drv8308-how-is-speed-control-performed-in-closed-loop-mode

器件型号:DRV8308

我正在使用 DRV8308在启用速度闭环控制的时钟频率模式下驱动一个直流无刷电机。 我想更改电机转速、因此我调节了 CLK 的频率。 但是、电机没有平滑过渡到新速度、而是会出现抖动。

问题1:是否可以在速度闭环模式下调整速度、还是限制为固定速度?

问题2:如果允许速度调节、是否可以使用方法更改 CLKIN 频率? 如何消除抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    [报价 userid="568030" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272252/drv8308-how-is-speed-control-performed-in-closed-loop-mode ]问题1:是否可以在速度闭环模式下调整速度,还是限制在固定速度?

    在闭环模式下、可通过输入频率将电机转速注入 CLKIN 引脚。 指定速度所需的频率 取决于寄存器 FGSEL 的设置:

    -如果 FGSEL = 00b F_CLKIN = RPM/60 *(N_POLARIZE/2)

    -如果 FGSEL = 01b F_CLKIN = RPM/60*N_FG

    更多信息、请参阅第8.2.2.3节。

    Unknown 说:
    问题2:如果允许速度调整、可以使用什么方法更改 CLKIN 频率? 如何消除抖动?

    有关如何减少电机抖动的建议、请参阅 DRV8308调优指南的第1.1节、特别是扑动计量表部分。 如果您使用的是 FG 电路 、请参阅 DRV8308数据表的第8.1.3节、了解有关降低 FG 电路噪声的信息。

    此致、

    约书亚