This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962EVM:drv8962evm

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272302/drv8962evm-drv8962evm

器件型号:DRV8962EVM

您好  

我已按照 GUI 手册中所述连接了 BDC 电机、您能否解释低侧/高侧的含义?  与 J13或 J14之间有什么连接?  

我已经将一个 BDC 电机连接到了  

我已尝试将所有输出设置为"低侧负载"、但没有驱动信号 ? 我该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai、您好!

    此处展示了 HS 负载、LS 负载和 FB 负载。  

    如果设置为 LS 负载、则电机/负载应从 OUTn 引脚连接到 GND。 您能告诉我负载是如何连接的吗?

    此致、

    凯尔蒂