This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106-Q1:GL1上无命令信号、但 GH1正常

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272793/drv8106-q1-no-command-signal-on-gl1-but-gh1-is-ok

器件型号:DRV8106-Q1

评估 DRV8106 Q1、  

我设法配置和启动了 HBridge、我在 IN1上得到了50% PWM @ 2KHz。  

我在 GH1上有命令信号、并相应地驱动高侧 MOS

无故障修复

CSA 配置且电流读数对于 mA 负载合理。

问题:未驱动低侧 MOS、GL1保持至0V

问题: 是否有任何寄存器设置可能阻止驱动 GL1和低侧 MOS?  (如果不是、我的 EMV 可能已损坏)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    DRV8106是一款由一个 PWM 输入控制的半桥驱动器。 当高侧开关(GH1为高电平、GL1为低电平)时、驱动器似乎可以正常工作。  

    IN1为低电平时、GL1引脚是否仍为低电平?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这个问题, IN1和 nHz 被反转到 ECU 板和 EVM 之间的线束。 因此、当在 nHZ 而不是 IN1上施加 PWM 时、DRV8106会在 Hig 状态和 HighZ 之间切换。 通过交换线束上的2根导线来修复此问题

    希望这可以帮助面临同样问题的人