This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:DRV8432短路问题

Guru**** 2468570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1270348/drv8434-drv8432-short-circuit-issue

器件型号:DRV8434
主题中讨论的其他器件:DRV8262DRV8412

大家好、TI FAE:

在这里、我们解决了 我们的箱灯丝板上的 DRV8432短路问题。 下面是详细的原理图、还有一个用于初始分析的 PPT、

e2e.ti.com/.../Tank_5F00_Filament_5F00_Board_5F00_Failure_5F00_Analysis_5F00_20230909.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eric、

    感谢您提供详细信息、让我来看看这个。   

    您的系统中是否有其他地方有更大的大容量电容? 我要将大约6个单独的10uF 电容器 相加、总电容60uF、这个电容器不是很多。  

    M3、M2、M1查找设置根据 8.2.2并行全桥模式运行中的图15进行。  

    这是新设计吗?  不推荐在新设计中使用 DRV8432、因此如果您愿意研究新器件、我建议您查看我几周前写的常见问题解答:[FAQ] DRV8432的最佳替代器件有哪些? 我认为 DRV8262将非常适合您。   

    您能分享更多关于此问题发生时间的信息吗?  它是在组装后首次上电、还是在以高电流或失速运行电机时上电?   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢快速反馈。 下面我提供了更多信息供您查看。

    [应用] DRV8432用于驱动 X 射线管的灯丝、芯片用于我们的箱灯丝板中、被绝缘油包围。

    [应用]我们使用的 DRV8432处于并行模式

    [应用] DRV8432并不直接连接到散热器、为了起到隔热作用、我们在 DRV8432和散热器之间增加了散热焊盘、  

    [制造]经过 PCBA SMT 工艺后,水箱灯丝板将通过我们的水清洁工艺清洗,我们的清洗水的耐受性将大于17M Ω

    [情况]问题发生在系统测试期间,不是第一次上电,你知道,首先我们将对储罐灯丝板进行 FCT 测试,然后子系统测试,在子系统测试期间,我们将加注绝缘油。 子系统测试完成后、我们会将储罐放入 CT 机架中进行 X 射线辐射、在这种情况下、我们遇到了更多的故障

    [情况]更多的情况下、出现问题时、DRV8432会被直接拆开、不可以多做些调查。 提供的 PPT I 是 DRV8432仍然可用的唯一 PCBA、但 DRB8432输出的相移不完全180度、我们更换另一个芯片后相移回到180度。

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    下面还有其他问题

    1)这个芯片的 ESD HBM 值如何,在数据表中,仅显示 CDM 值?

    2)湿度 敏感性?

    3)是否可以通过水清洁过程?

    稍后将添加更多项目...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 DRV8432 DKD 封装,散热片连接如何?  至内部 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    很抱歉这么晚才回复。 让我花点时间回顾一下您的问题、然后快速回复并提供答案。

    Br、

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    X 射线管的细丝类似于白炽灯泡、其在未通电(冷)时电阻非常低。 因此、当施加电源时、将出现非常高的浪涌电流、这几乎类似于负载上的短路。 对于电机负载、电机的电感会自然限制此电流的上升时间。 然而、在该电路中、只有串联15uH 电感器 L1 t o L4产生可减缓电流上升时间的电感。 我们需要确保这对于该应用而言足够了。 请参阅数据表的第13页。 它取决于灯丝的 VIN 和冷电阻。 为 PVDD 引脚提供的 VIN 电压是多少? 我在 PPT 中未显示此值。 在灯丝处于应用的环境室温后首次上电时、我们能否获得电流波形捕获? 特别是、我们需要查看前250ns 期间的电流曲线。 如果我们知道 VIN 电压和灯丝冷电阻、我们可以计算电感值是否足以确保驱动器在灯丝驱动首次启动时安全运行。 在 IOC 限制生效之前、TOC_DELAY 或250ns (典型值) IOCT 期间的电流上升可能高于安全限值。 如果不消除此影响、驱动器将损坏。  

    查看下图、可以看到引脚由于电流过大而损坏。 如果是因用水清洗和 IC 封装的吸湿引起的水分损坏、则封装通常会生锈。 根据这张图、看起来不是这种情况。 我假设使用了正确的 DI/DM 水、并遵循了适当的干燥过程。   

      

    最后、故障率是多少? 对多少个电路板进行了测试、有多少电路板因器件损坏而发生故障? 在连接并驱动灯丝的情况下、首次通电时是否始终发生故障?

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、至少5个 DRV8432出现故障、这不是第一次可以肯定的、总故障率约为15%  

    下面列出了与 DRV8432相关的测试步骤。

    [Step1] DRV8432将焊接在我们的罐灯丝板上进行空气中的功能测试,我们称之为 PCBA 级别功能测试

    [第2步]将油箱灯丝板安装到 HV 模块中进行子系统功能测试、此步骤中没有油、称为子系统功能测试

    [Step3]将绝缘油注入 HV 模块,然后将 HV 模块放入 CT 机架中,使用 X 射线管和旋转,称为系统测试,5个部分在此步骤中失败

    VIN 的总电容器约为16个10uF、约为160uF。由于 PCB 尺寸、这些是我们可用于 DRV8432 VIN 的最大电容器。

    电源输入原理图

     

    DRV8432外设电路

    对于浪涌电流、我将在本周晚些时候进行测量、并检查串联电感是否足够?

    对于 DRV8412、其 PCB 尺寸与 DRV8432不同、对吗? TI 是否具有相同的 PCB 尺寸 IC 来替代 DRV8432?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的更新。 看起来像是仅在步骤3中发生了故障、对吧? "向 HV 模块中注入绝缘油、然后使用 X 射线管将该 HV 模块放入 CT 机架并旋转、称为系统测试、在该步骤中5个部分失败"。

    了解了如何为 VIN 使用16x 10uF 电容器。 应该可以。 是的、在第2步 vs.第3步中查看浪涌电流可能会帮助我们找到线索。 谢谢。

    根据原理图、我看到了一个外部电流传感器和过流限制器。 过流限制器如何限制电流? 什么是响应时间?

    "对于 DRV8412、DRV8432具有不同的 PCB 尺寸、对吗? TI 是否具有相同的 PCB 封装尺寸 IC 以替代 DRV8432?"。 不同的尺寸。 该产品还集成了具有模拟输出 IPROPI 的电流传感器、可供外部使用。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在浪涌测试期间、我捕获了下面未连接负载的波形、PID 环路会将输出控制为最大电流几秒钟、当 PWM A 和 B 处于并联模式时、最大电流约为19A。

      

    OC_ADJ 引脚是否用于 限制输出电流 ? 我希望限制输出电流。

    对于浪涌电流、我尝试进行多次测量、没有较大的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    OC_ADJ 引脚是否旨在 限制输出电流 ? 我想限制输出电流。

    OC_ADJ 用于设置过流阈值。 数据表的第7.3.2.2节提供了有关各种 OC 保护模式的更多信息。

    对于浪涌电流,我尝试多次测量,没有较大的电流。

    由于时间缩放、很难判断。 16A 尖峰是否在250ns 内发生? 您能否提供放大的波形?

    此致、

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大波已在下面上传。

    如您所知、我们在当前设计中已在 DRV8432热插片和散热器之间使用了散热焊盘。 现在、我们已经移除散热焊盘、并以优化的支架高度直接在 DRV8432上安装散热器、一旦该储罐灯丝板沾油、它将具有好得多的散热性能。

    对于过流风险、我们将限制 PWM 占空比以避免任何过流风险、固件现在正在进行编码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、您必须限制过流、尤其是对于此应用的电阻负载、以避免损坏器件。 请告知我们固件更新的过程。 谢谢。

    此致、Murugavel