This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:请求确认 USB 连接问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1270077/drv8889-q1evm-request-confirmation-for-usb-connection-issues

器件型号:DRV8889-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8889-Q1
您好! 

已建立 USB 连接、但问题是无法识别 USB。
因此、请查看如何继续。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前错误消息如下所示:"错误:连接失败:AgentNotStarted:启动 TICloudAgent:未找到指定的本机消息主机"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim、请尝试一些操作:

    请告诉我、这些方法是否能解决您的问题

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 雅各布

    我进行了方法说明、驱动程序也下载了、但问题仍未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    您尝试了哪些版本的 GUI?

    试用 Web 版本: https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV8889-Q1/ver/1.1.7/

    尝试将波特率

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    进入网络版本时、系统将提示您下载 TI Cloud Agent 应用程序。

    我已完成下载、但被要求继续下载、错误未得到解决。

    此外、"请提供帮助。 我已经这样做了",但问题没有解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    只是为了确保您在下载后安装了 Cloud Agent 应用程序、对吗?  

    您是否可以在个人计算机上而不是公司计算机上尝试此操作? 有时公司计算机的 IT 限制会阻止我们的 EVM 工作。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是防火墙问题。 如果 TI Cloud Agent 已正确安装、则不会再次弹出。 DRV8889-Q1的正确版本确实是 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV8889-Q1/ver/1.1.7/。串行波特率必须为115200、否则无法连接。  

    首先使用 Windows 卸载 TI Cloud Agent。

    然后手动删除 计算机中突出显示的文件夹。 运行基于云的 GUI https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV8889-Q1/ver/1.1.7/后、按照提示重新安装 TI Cloud Agent。

    穆鲁加维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Murugavel

    我按照通知删除并重新安装了它、但出现了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    当我使用另一台计算机时、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    当我更改用户帐户时执行了该操作、但出现了以下问题、请检查解决方案并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说过您可以使用另一台计算机工作。  您能用它进行连接吗?   

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Ryan 提到的、这似乎与计算机硬件问题有关、因为您让 EVM 与另一台计算机配合工作。

    您是否能够消除与网络防火墙相关的问题? 两台计算机是否都在相同的网络上,防火墙的配置是否相同?

    也可能是驱动程序无法在 Windows 中正确注册。 尝试 从计算机完全卸载并删除 USB 驱动程序、然后使用 FTDI 链接将其重新安装。  

      

    此致、Murugavel