This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:ITRIP 调节使用场景和用途

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272547/drv8244-q1-itrip-regulation-usage-scenarios-and-purposes

器件型号:DRV8244-Q1

首先、我们使用 DRV8244 HW 版本(无 SPI 功能)。

由于某些设计问题、始终会在 OCP (过流保护)检测之前触发 ITRIP 调节。 我们已经知道、我们可以解决这个问题、在 IPROPI 上添加一个电容器、但目前我们没有机会更改硬件原理图或 PCB 布局。

从硬件方面来说、我们希望了解 TI 设计的 ITRIP 调节使用场景和目的。  

为了控制电机、我的理解是 ITRIP 调节功能可以在电流限制下控制更大的电机浪涌电流和堵转电流。 这是什么意思?

如果我们禁用 ITRIP 调节功能、它会带来其他什么危害?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解完全正确。  如果您禁用 ITRIP、则所使用的电源只需能够处理系统的满载浪涌电流。  此外、热性能方面、我们的 DRV8244器件需要能够在不进入热保护状态的情况下处理额外的电流。

    除此之外、禁用不会出现任何问题。

    此致、

    瑞安