This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:速度控制

Guru**** 2468560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272563/drv8308-speed-control

器件型号:DRV8308

大家好、

使用 CLKIN 信号频率模式。 当速度关闭时、客户希望通过更改频率大小来控制电机转速、但电机转速将发生急冲变化、这不是平稳的转换。

您能告诉我们在信号频率模式下 CLKIN 是否可以直接更改输入频率吗?  以及如何修改寄存器以使速度转换变得平滑? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    [quote userid="496057" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272563/drv8308-speed-control 是否可以在信号频率模式下直接更改输入频率?

    在闭环模式下、电机转速可通过 CLKIN 引脚的输入频率进行调整。 指定速度所需的频率 取决于寄存器 FGSEL 的设置:

    -如果 FGSEL 等于00b、F_CLKIN = RPM / 60 *(N_POLARES / 2)

    -如果 FGSEL 等于01b,F_CLKIN = RPM/60*N_FG

    更多信息、请参阅数据表的第8.2.2.3节。

    [quote userid="496057" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272563/drv8308-speed-control 如何修改寄存器以使速度转换变得平滑

    有关调优的信息、请参阅 DRV8308用户指南的第4.2节。 有关某些寄存器效果的说明、请参阅此 E2E 博文 和此 E2E 博文

    对于某些电机、该器件可能很难进行调优。 我建议查看我们的 MCx8329器件、因为这些器件包括外部 FET、集成控制以及更简单的调优。 如果您希望获得更适合客户应用的建议、请提供标称电压、功率要求、应用、所需换向以及是否需要有传感器或无传感器。

    此致、

    约书亚