您好、支持团队、
我们最近设计的一个系统中 DRV110出现问题。
我们发现、当 PCB 在太阳下变热时、螺线管将不再驱动。 我将 C_keep 从1uF 增加到2uF、然后阀门在高温下启动、但问题似乎没有解决、因此我进行了一些额外的分析。
经过一些调试、我想我已经找到了原因-但它确实指的是 DRV 中的一个内部电路表现非常奇怪。
一些注意事项:
- 问题不是螺线管升温(我们在加热室中对螺线管进行了测试、发现没有问题)
- 问题发生在大约150 F 的温度下(因此、这正好早于芯片中的热关断。 我还确认 EN 为高电平时状态引脚为低电平)
- CKeep = 2 μ F
- RPeak = 68k
- RHole = 68k
- Rsense = 1 Ω
- ROSC = 0 Ω
下面是我们的电路在室温下正常工作的情况。

这里是150F 的电路。 请注意当 EN 引脚变为高电平时、V_C_KEEP 不会为0mV。 这将导致峰值导通时间大幅缩短(50ms 与200ms)。

这会显著缩短峰值时间、并导致电路在过热时停止工作。 芯片的额定温度为125C (257F)、因此我看不出 Keep 引脚应该以这种方式工作的原因。
我能够跨多个芯片看到这个问题、所以我认为这不是一次。
是否对出现的问题有任何想法、以及如何解决?
此致、
丹